This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025:电路改进问题

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416131/lm5025-circuit-improvement-issue

器件型号:LM5025

工具与软件:

您好!

我找到了一种降低有源钳位正向转换器次级侧二极管上的电压尖峰的方法、并想将该方法应用于 LM5025。 这可行吗?

他的方法是使用二极管整流、而 LM5025是使用同步整流、所以我不确定是否可以实现。

电路修改如下:已添加 CR 和 DR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM5025转换器次级侧可以使用 DIDO 进行整流和同步整流。 如果可以使用此方法、则可以将其与 LM5025配合使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    在对 TINA 中的电路进行仿真后、我发现输出电压从5V 降至1V、OUT_A 和 OUT_B 的导通时间显著缩短。

    您能否说明此问题的可能原因?

    第一张图片显示的是没有缓冲电路的波形、第二张图片显示的是添加缓冲电路后的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我怀疑您的电路中的 C1不够大、因此没有足够的电流提供续流、您可能需要进行检查。 但是、最好与创造这种方法的人交谈、看看还需要做出哪些调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我曾尝试增加 C1的大小、但它没有产生任何影响。 此外、我注意到 COMP 电压高于正常工作电压、并已达到 COMP 开路电压电平。

    这是否就是为什么它不能正常运行的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 Vout 不会进入稳压状态、因此 COMP 应更高。 我不是完全理解这种方法-请与做出这种方法的人交谈以获得支持。