This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:LLC 谐振转换器、可在过载条件下提供恒定电流

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23464

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415895/ucc25660-llc-resonant-converter-which-delivers-constant-current-in-an-overload-condition

器件型号:UCC25660

工具与软件:

您好!

我正在考虑设计 具有48V/18A 输出的 LLC 谐振转换器。 关键是当输出过载时、我不希望控制器关闭。 相反、它应继续提供恒定的18A 输出电流。 哪些控制器支持此类操作、您会为此应用推荐哪种控制器?

该应用是无任何其他特殊要求的工业电源。

此致、
Lukas Holm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    我们没有适用于48V/18A 的参考设计、但我们有适用于 71V/7A 的 PMP23464、其中说明了如何在 CC-CV 应用中使用 LLC、

    我希望这能解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这看起来是一个很好的起点。

    谢谢!
    Lukas