This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158-Q1:52V/0.6A 升压转换器可闻声音

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416193/lm5158-q1-52v-0-6a-boost-conv-audible-sound

器件型号:LM5158-Q1

工具与软件:

我有一个 PoE 产品、使用 PoE 电源以菊花链的形式连接我的所有器件。 我将使用 LM5158QRTERQ1对 PSE 进行升压并为其提供52V 电压。 升压电压范围为40V-48V 输入至52V 输出、最大电流为0.5A。 每个器件在输入电压为40V 时消耗~μ A 60mA。  我通过连接3个器件来测试它、以便在40V 输入时消耗最大250mA。 但我遇到了可闻噪声问题、尝试了各种补偿值、但无法消除声音。 我的设计已经过 TI 审查和认证、但声音仍然存在。 是否有适合我可以订购和测试的输入和输出电压范围的 EVM? 或者、您可以建议不同的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

    感谢您的咨询。 您能否介绍一下您的原理图以及您正在运行的设计的一些示波器? (VIN、Vout、开关节点和 COMP 引脚)?

    遗憾的是、我们的升压 EVM 具有不同的规格。 但是、如果对电感器、二极管和电容器等一些组件进行了调节、则可以将其用于四种条件。

    可闻噪声可能由 MLCC 引起: https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTB09

    如果这是根本原因、则可以通过更改电容器来降低噪声。

    此致

    Moritz