This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:断续等待时间

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415983/tps54202-the-hiccup-wait-time

器件型号:TPS54202

工具与软件:

尊敬的专家:

这是负责格雷的斯凯拉。 他们想知道断续等待时间是512个开关周期、是512*2us=1.024ms 吗? 谢谢。

BR、

斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    贝拉将在 weedkend 后回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、斯凯拉

     断续等待时间为512个开关周期、但在断续模式下、周期可能不是2us。 可以扩展 TS、以使 IL_VALLEY <ILIM_LS、如数据表中的7.3.11.2所述。  

    谢谢、此致。