This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600:如何提高放电 SOC 精度?

Guru**** 2503565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413621/bq25600-how-to-improve-dischrging-soc-accuracy

器件型号:BQ25600

工具与软件:

尊敬的先生:

我们通过使显示屏保持开启状态来测量放电曲线、发现报告的 SOC 不是线性的。 是否有任何方法可以提高 SOC 精度?

BR

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    这是电池制造商需要回答的问题。 我们不控制电池的放电方式。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我还使用同一电池测试了充电曲线、但报告的 SOC (蓝色曲线)具有很高的线性度。  但为什么报告的放电 SOC 线性度与充电相比如此差? 在哪里、例如、 电池培训、用于提高报告的放电模式的 SOC 精度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    充电和放电 SOC 取决于请求的电流、系统负载和其他几个因素。 显示屏的负载可能不是线性的、并且可能会发生变化。 我们不使用 BQ25600控制 SOC、因为该 SOC 除了 CV 阶段期间的充电调节电压外没有用于了解充电是否完成的反馈。 请检查您的电池制造商、并在充电期间观察系统负载和放电期间观察系统负载。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    抱歉、我的故障、这个案例应该与电量监测计(bq27421)相关、我将发布另一个案例

    BR

    Peter