This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:驱动电压上的噪声。

Guru**** 2594410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416014/tps61196-noise-on-the-driving-voltage

器件型号:TPS61196

工具与软件:

尊敬的支持部门:  

我的设计采用4个 TPS61196s 来驱动4个独立的 LED 面板。 每个芯片上仅使用4个链、2个链是14个 LED、2个链是13个 LED 以及用于平衡电压的二极管链。 大多数电路板都能正常工作、但对于大约5%的芯片(随机位置)、噪声水平比其他芯片更高。 这是单个芯片的原理图。 (其他完全相同)。

以下图表是驱动 LED 输出时的示例。  

第一幅图(左上)显示了4个芯片的4条不同颜色的电压线,U118  在上面的示意图中是 一个芯片的示例 。 蓝线的干扰比其他芯片高得多。  

中间向上的图像显示了 U13采样的电流。  我的问题是、我应该从哪里开始排除输出电压中的此噪声(干扰)问题?  

我觉得4个芯片都输出的方式不会是很大的问题。 让我困扰的是、为什么大多数芯片都在静默运行、只有不到5%的芯片存在这个问题

谢谢你

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我稍后会向您提供反馈。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否捕捉到了纹波的任何详细波形? 我想查看纹波振幅和频率。

    BR

    Patrick