This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:TPS61023

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414703/tps61023-tps61023

器件型号:TPS61023

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们将为 Vin 引脚提供4V 电压、但未实现预期的5V 输出。 相反、我们在输出端观察到相同的4V 电压。 您能否帮助确定此问题的可能原因? 并附上该原理图供您参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们还注意到 SW 引脚上存在短路。 IC 上电一段时间后、内部 MOSFET 似乎出现短路。 您可以帮助诊断此问题吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saikiran、

    我能看一下您的布局吗。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找随附的布局详细信息、以供您参考。 突出显示的 是"Layout"中的 boost converter"区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Saikiran、

    布局远远不能令人满意、这将导致低侧 MOSFET 上出现高电压尖峰。 这就是您会在 SW 与 GND 之间看到短路行为的原因。 请点击以下链接并优化您的布局。

    TPS61022和 TPS61023升压转换器布局指南(TI.com)

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起初、一切都很好。 但是、经过几次尝试、当输入电压改变或降低时、IC 的内部低侧 MOSFET 会损坏。 我们无法确定这是由布局还是我们使用的电感器(1239AS-H-1R0M=P2)导致的。 最初、输入电压和输出电压相同、例如、Vin 为4V、Vout 也为4V。 当我们使用示波器观察 SW 引脚时、我们注意到 Vin 电压出现25kHz 的连续尖峰、而不是1MHz 的 PWM 信号。 为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Saikiran、

    低侧 MOSFET 很可能会因布局不佳而损坏。 您可以首先优化布局。 关于25KHz、请分享输入电压 SW 和输出电压的波形。

    此致、

    Travis