This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:意外过高的关断电流

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A, TLV61220, TPS61299, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413974/tlv61220-unexpectedly-high-shut-down-current

器件型号:TLV61220
主题中讨论的其他器件: TPS61299TPS61099、TLV61070A 、TPS61299A

工具与软件:

您好!

目前、我们在一个新的电池供电项目中使用了 TLV61220。 我们看到的问题与相关主题中报告的问题类似、即、在 EN 引脚设置为低电平(EN=0)时、我们会在3.0V 至3.2V 的窄 Vin 电压范围内看到10uA 区域的关断电流。 超出此 Vin 电压范围(即、对于 Vin 大于3.2V 且 Vin 小于3.0V 的情况)时、关断电流大约要 低一个数量级、似乎符合数据表中的预期。 当 EN 设置为0时、Vin 略大于 Vout。

相关威胁提到了此行为的解释。 为了确定我们是否可以在应用中容忍此意外行为、最好了解对该行为的解释。 您能否分享这个解释?

非常感谢。

祝你一切顺利

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    此器件的专家今天离开办公室。 请在明天之前获得解答。

    请查看关断电流规格、可能这解答了您的问题。 当 VOUT 大于或等于 VIN 时、指定它。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢您发送编修。 我期待收到您的同事的来信。

    我们对器件关闭并处于直通模式时的关断电流感兴趣。 在这种情况下、由于内部直通二极管上的压降、Vout 略低于 Vin。 我们关心的是存在一个大约3.0V 至3.2V 之间(即接近3V 电池电压)的极小电压窗口、其中关断电流比此范围以外的电压(即高于3.2V 或低于3.0V)高一个数量级。 这是一个与评级主题中提出的问题类似的问题。 根据我对相关主题答案的理解、TI 对此问题的调查中也重复了这种行为、

    我们希望了解该行为的原因、以便判断我们是否可以在应用中继续使用该器件。  

    非常感谢你在这个问题上的友好的洞。

    祝你一切顺利

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您发送编修。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢您帮助回答该问题!

    尊敬的 Peter:

    EC 表仅在 Vin =1.2V 时在此范围内限制关断电流。

    但 Vin=3或3.2不在测试程序范围内、因此这种关断电流可能更大(例如10uA)的可能性极小。  

    合理的是,在 Vin 高的情况下,漏电流更高。 但根据仿真、ISD 不会超过30uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:

    感谢您发送编修。

    我们看到的不是关断电流一般随 Vin 的增大而增大、而是关断电流仅在3V 到3.2V 的非常窄的窗口中增加。 对于较大的 Vin、关断电流再次降至低电平。 与上一篇文章类似、我们不知道是什么原因导致了这种意外行为。 您能提供建议吗? 上一篇文章提到了所提供的解释。 您能分享一下吗?

    非常感谢!

    祝你一切顺利

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    很抱歉我不能 在这里分享解释、因为它包括内部控制块电路、这 是保密的。 如果您确实需要较低的关断电流、请选择 TLV61220以外的其他器件、例如 TPS61099和 TPS61299。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:

    感谢您发送编修。

    相关主题提到共享了一个文件、其中包含该问题的说明。 不能重新共享?

    如果这无法实现、您能否说明在哪个 Vin 电压窗口上发生这种增加的关断电流、以及在此窗口内的最大关断电流是多少? 在实现当前解决方案时、我们投入了大量精力、并希望在重新设计电路或使用其他器件之前评估这是否会造成问题。

    该器件被称为 电池供电型应用的电源解决方案、由于我们观察到的高关断电流窗口发生在3V 电池的电压范围内、因此该问题会对许多电池供电型应用产生影响。 此问题会影响电池寿命、但数据表中未提及。 我们如何知道此问题不会影响上面建议的任何其他器件?

    谢谢大家

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、这是本产品的这种行为、如果您确实有问题、最好选择 TPS61099或 TLV61070A (P2P)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    遗憾的是、这两个器件都不能提供我们所需的功能。

    我们特别挑选了该器件、因为它在禁用时提供了直通。

    在相关问题中提供了答案。 为什么不能分享这一答案? 对于使用3V 电池的应用、这似乎是非常关键的行为。  

    谢谢大家

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您能否尝试 TPS61299A、它在禁用时强制直通。 您可以在 TI.com 上找到它