This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:宽电压输入降压转换器

Guru**** 2506545 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417207/ucc28910-wide-voltage-input-buck-converter

器件型号:UCC28910

工具与软件:

团队成员、您好!

我正在寻找的降压转换器的输入电压范围为14V 至154V 直流、输出为5V 250mA、可接受的输出容差高达10%。 是否有任何对这一点的摄入?

在我的搜索过程中、我发现 UCC28910可以配置用于高侧降压模式。 我可以通过此设备获得足够的调节吗?

谢谢你。