This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:UCC28881DR 的输出调节至高于预期的电压

Guru**** 2509965 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP11302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416299/ucc28881-the-output-of-ucc28881dr-is-regulating-to-higher-voltage-than-expected

器件型号:UCC28881
Thread 中讨论的其他器件:PMP11302

工具与软件:

您好!

我已经使用 UCC28881DR 设计了一个电路。

此设计采用可将输出调节至14V 的方式。 我通过修改 PMP11302设计也做到了这一点。

在降压转换器设计中施加初始负载时、最初输出稳定。 负载是具有齐纳电阻器的10V 齐纳二极管、因此它产生了24mA。

但后来、当我尝试给电路添加负载(尝试再驱动两个继电器)时、输出现在调节到16V 的更高电压来代替14V。

有趣的事实是、如果我进一步增加14V 电源轨上的负载、输出将降至13V。

请分享此问题的可能解决方案。 可能会出现的问题会导致我的输出发生波动、而不是保持不变。

该项目正处于关键时刻、需要紧急支持。

Amal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amal:

    感谢您联系我们。

    您能否尝试添加预负载电阻器来帮助解决施加轻负载导致输出电压达到16V 的情况?

    如果需要对输出电压进行严格稳压、我会要求添加一个后置负载稳压器。

    此致、

    Harish