This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C56H-Q1:负载调节不良

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C56H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416739/ucc28c56h-q1-poor-load-regulation

器件型号:UCC28C56H-Q1

工具与软件:

大家好!

我在 反激式设计中使用 UCC28C56H-Q1控制器、其标称电压为120V、在功率高达25W 时输出5V。  如果输出负载为10 Ω、则输出电压为5V、功率~2.5W。 当输出负载降至1欧姆时、输出电压应为5V、但实际上会降至4.3V 和~19W。 由于次级绕组和输出电感器中的电阻、我预计电压会更低、但这比预期更差。

是否有任何输出负载调节或改进电路任何其他部分的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它取决于从 Vout 到 AUX 的耦合。 调节在 AUX 上进行-您应该会看到 AUX 电压具有良好的电压调节。 Vout 的良好表现取决于从 Vout 到 AUX 的耦合程度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的快速回复。 目前次级和辅助之间的电感耦合为0.98、因此我希望 AUX 和 Vout 之间的电压比保持一致。 当输出负载为1欧姆时、VAUX 为17.57v、Vout 为4.3v、比率为4.086。 当输出负载为10欧姆时、VAUX 为17.6V、Vout 为5V、比率为3.52。  

    当联轴器固定时、为什么传动比会发生变化、我可以改变什么来改进它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 AUX 处于调节状态、则 Vout 调节是变压器效应或变压器模型效应。 在 IC 方面、没有任何帮助。 您的变压器模型很粗略、无论您需要什么、都可以选择需要调整的模型。 由于没有良好的变压器模型、您可能需要与 PSpice 供应商交流或进行一些研究、因为现有的变压器模型不好。