请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25751EVM 主题中讨论的其他器件:TPS25751
工具与软件:
您好!
在09 reg 中、我写入数据 80 70 00 00 30 32。 30是 RAM 中补丁的目标地址、对吧?
我应该使用哪个函数?
我使用了 I2C_PB_MCU_I2CMasterSendStart (0x30、0、1);它的返回代码为02表示 /*已删除最后一个字节:INTR_MASTER_I2C_NACK */.
在 E2E 中、我看到它可以一次写入64字节。 你怎么知道的?"