This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:应为09寄存器的 Data1.TargetAddress 调用哪个 func

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417074/tps25751evm-which-func-should-be-invoke-for-the-data1-targetaddress-of-the-09-reg

器件型号:TPS25751EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25751

工具与软件:

您好!

在09 reg 中、我写入数据 80 70 00 00 30 32。 30是 RAM 中补丁的目标地址、对吧?
我应该使用哪个函数?

我使用了 I2C_PB_MCU_I2CMasterSendStart (0x30、0、1);它的返回代码为02表示 /*已删除最后一个字节:INTR_MASTER_I2C_NACK          */.

在 E2E 中、我看到它可以一次写入64字节。 你怎么知道的?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carson:

    Unknown 说:
    我应该使用哪个函数?

    我不知道您在说什么? "功能"一词具体是什么意思。

    [报价 userid="623521" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417074/tps25751evm-which-func-should-be-invoke-for-the-data1-targetaddress-of-the-09-reg ]]我使用了 I2C_PB_MCU_I2CMasterSendStart (0x30、0、1);它的返回代码为02表示 /*已删除最后一个字节:intr_master_i2c_nack    

    我不熟悉该函数、有关 PBMx 正确操作的信息、请参阅 TRM。

    Unknown 说:
    ]在 E2E 中、我看到可以一次写入64字节。 让我困惑很多怎么做。

    您是否在讨论 PBMx 流程? 请阅读 TPS25751 TRM 中的第5.2节。

    谢谢。此致、

    Chris