This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:bq27541-G1难以进入和轻松退出休眠模式

Guru**** 2517260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415456/bq27z561-bq27541-g1-difficult-to-enter-and-easily-to-exit-hibernate-mode

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件:bq27541-G1

工具与软件:

我们的项目使用 bq27541-G1发现 IC 很难进入休眠模式(其中一些需要1H ,而少数几个甚至在12h 后也无法进入,我们通过测量电流消耗来检查电量监测计状态;

他们我们使用已经进入休眠模式的电池,并应用 ESD 输出引脚,电量监测计退出睡眠模式后 ESD ,想知道为什么这个 IC 如此敏感.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yichong:

    要了解如何进入休眠模式、请阅读以下内容:

    当您说到输出引脚时、您指的是哪个具体的引脚? 您是否在定制 PCB 上测试此功能? 所应用的 ESD 的规格是什么? 您能否记录 TS 引脚来查看脉冲之间的周期?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrian、感谢您的答复。是的、我们充分注意到了如何进入休眠模式 、当然、我们使用定制 PCB、当 我们应用甚至5KV 时、IC 就可以从休眠模式退出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、 我认为 测量功耗也可以确认电量监测计的状态  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您的设计中、PACK+和 PACK-之间是否有火花隙? 通信线路上是否有火花隙和 TVS 二极管?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在哪个引脚上施加 ESD 冲击、ESD 冲击可能会在通信线路上引起噪声、从而使监测计从休眠状态唤醒。

    此致、

    Adrian