This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:Sch 审核

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5350, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408434/ucc5350-sch-review

器件型号:UCC5350
Thread 中讨论的其他器件: SN6501

工具与软件:

嗨团队、

 您能帮助查看 UCC5350MCDR 的?吗?客户在此处报告了 UCC5350MCDR 驱动器由自举模式和15V 电源供电。 在次级侧测试输出波形时、发现开始时输出波形正常、但一段时间后输出关闭(初级侧继续传输该波形)。 我们使用万用表测量次级侧电源电压、发现它只有11V。 自举二极管压降为1.7V。 然后我们将电源电压更改为16.5V、但是问题仍然存在。 可能的原因是什么?  

 请在此留言。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    进行示波器测量有助于深入了解此次原理图审阅中该电源压降的数字细节。

    自举电容器的电荷不会一直持续存在。 一旦自举二极管反向偏置、电荷便开始耗尽。 此外、当 UCC5350检测到其电源电压降至低于12V 左右时、它将自行关闭。

    您得到了110.1uF 的自举电容、这个值非常大! 这听起来您期望自举二极管的持续时间过高。 自举电路需要定期重新更改、这种情况下最好用于互补开关频率相对较高的半桥。

    如果您需要支持直流的高侧电源、则应考虑使用 SN6501和小型变压器、或集成隔离式电源 IC 的 UCC14141。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

     TKS 这里的评论,经过与客户核实后,主要涉及15V 电源问题。  

     关于  ucc5350的自举模式、客户只希望在此处节省 iso-pwoer 器件的成本、这就是客户在此处使用110.1uF 自举电容的原因。  

     那么、您能帮助说明一下 bootstarp 模式是否在此处工作吗?  

     以及您提到"需要定期重新更改自举"的原因。 您是说 电容器会在长时间工作期间出现故障吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    听起来此处的开关速度太慢、自举电容器不会像隔离式电源那样正常工作。

    自举电容器需要像电池一样进行重新充电。 它仅在低侧开关闭合时才会充电。 一旦低侧开关断开、自举电容器的电荷开始耗尽、最终电压耗尽。  

    电容器本身不会失效、它将耗尽电荷、高侧栅极驱动器将断电。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

     如下面所述、如果在高频下工作、这是否意味着大的 自举电容器不会 耗尽电压、也会保持"电池"满电、并像这里的隔离式电源一样工作?

    [报价 userid="315902" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408434/ucc5350-sch-review/5421883 #5421883"]只有在低侧开关关闭时才会充电。 一旦低侧开关断开、自举电容器的电荷开始耗尽、最终电压耗尽。  [报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、高频意味着低侧开关闭合频率更高、充电间隔更短。 这是自举电路的最佳应用。

    此致、

    Sean