This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27SA08:TJ 感测的精度

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27SA08, TPS1HB08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414397/tps27sa08-accuracy-of-tj-sense

器件型号:TPS27SA08
主题中讨论的其他器件: TPS1HB08-Q1

工具与软件:

TPS27SA08数据表显示:

  • "精确测量:–负载电流、–电源电压、– 器件温度 "
  • dISNST/dT =  0.0112 mA  /°C (但未 指定最小值/最大值或准确度)
  • ISNST =(TJ NST– 25°C)×dISNST / dT + 0.85

我发现的唯一提到 TJ Sense 的应用手册是 SLVAEX0–2020年10月。
它提到测量"
随着时间的推移变得更可靠"、但我不确定我是否真正理解这意味着什么。

在我 在两个板上对4个 TPS27SA08 IC 进行的测试中:

  • 电压和电流测量功能按预期工作、
  • TJ 温度检测输出在高温(约90C)下似乎可信、但
  • 在低温条件下、4个 IC 之间存在很大差异。

环境温度为23°C、开关已打开、但没有负载、等待稳定几分钟后、我看到 不同 IC 上的读数分别为12C、14°C、18°C。

问题

  •  TJ SENSE 的预期精度是多少?
  • 偏移(0.85 mA @25C)和梯度(0.0112 mA °C)的预期零件间偏差是多少?
  • 如果 TJ Sense "随着时间的推移变得更可靠"、需要多长时间才能变得准确?

谢谢!

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    欢迎使用 e2e!

    随着温度(SNS 输出电流)的降低、TJ 检测精度也会变差。 请使用 TPS1HB08-Q1的 TJ SNS 限制作为设计指南。 由于器件自发热、封装温度增加等、以及 SNS 稳定时间本身(虽然这很快)、TJ 和器件温度需要一些时间才能稳定- SLVAEX0中的图2.1说明了这需要多长时间。

    在 TPS1HB08-Q1 TJ SNS 规格中应相对较好地捕获器件间差异

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Patrick、

    从   TPS1HB08-Q1数字来看、1.8 mA SNS 电流似乎可以指示86°C 到150°C 之间的任何值(基于85°C 时的"最大"数字和150°C 时的"最小"数字)。

    ( SLVSE16C 第7页中的表格–2019年5月–2020年1月修订)

    似乎必须 针对每个部分校准软件才能获得有用的测量值。

    TI 是否有 推荐的用于创建已知 TJ 条件以校准 SNS 输出的方法?

    可能会增加负载、直到热切口并在热切口之前将最后一个 SNS 读数校准为150°C?

    此致、


    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    温度感应的用途是什么? 我不建议在器件进入热关断状态时进行校准、除非您使用温度感应功能来警告即将发生热关断、因为最低热关断温度为160C、因此可能会更高。

    相反、我建议校准温度检测、方法是在生产测试期间(或每当您校准此温度时)计算每个环境温度下的 SNS 电流值、然后将这些值与校准中无负载的 SNS 电流相关联。

    这听起来是否适合您?

    谢谢!

    Patrick