主题中讨论的其他器件: TPS1HB08-Q1
工具与软件:
TPS27SA08数据表显示:
- "精确测量:–负载电流、–电源电压、– 器件温度 "
- dISNST/dT = 0.0112 mA /°C (但未 指定最小值/最大值或准确度)。
- ISNST =(TJ NST– 25°C)×dISNST / dT + 0.85
我发现的唯一提到 TJ Sense 的应用手册是 SLVAEX0–2020年10月。
它提到测量"随着时间的推移变得更可靠"、但我不确定我是否真正理解这意味着什么。
在我 在两个板上对4个 TPS27SA08 IC 进行的测试中:
- 电压和电流测量功能按预期工作、
- TJ 温度检测输出在高温(约90C)下似乎可信、但
- 在低温条件下、4个 IC 之间存在很大差异。
环境温度为23°C、开关已打开、但没有负载、等待稳定几分钟后、我看到 不同 IC 上的读数分别为12C、14°C、18°C。
问题:
- TJ SENSE 的预期精度是多少?
- 偏移(0.85 mA @25C)和梯度(0.0112 mA °C)的预期零件间偏差是多少?
- 如果 TJ Sense "随着时间的推移变得更可靠"、需要多长时间才能变得准确?
谢谢!
Sam