This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23511-Q1:要下载的 PSpice 模型

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC23525, UCC23511, UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416561/ucc23511-q1-pspice-model-to-download

器件型号:UCC23511-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC23511UCC23513、UCC23525

工具与软件:

您好!

此器件是否有 PSpice 模型?

谢谢!

Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    UCC23513有一个 PSPICE 模型、其输出驱动强度和输入指标与 UCC23511类似:

    我们最近发布了 UCC23525、它是这些器件的更新。 它具有更强的输出驱动强度、可以小电阻驱动大电容器负载、例如0Rg、330nF 示例。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sean、

    是否计划为  UCC23511创建模型?

    Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,奥斯卡,没有没有在这个时候。

    在 SPICE 中进行栅极驱动器模型仿真非常难与第三方 MOSFET 模型收敛。

    此致、

    Sean