This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:请帮助我设计电池充电器电路

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417007/bq25798-please-help-me-in-designing-a-circuit-of-battery-charger

器件型号:BQ25798

工具与软件:

大家好!

我们正在设计  具有备用电池的医疗产品。 在这方面、我们在电池充电器的电路设计上需要我们的支持。
我们计划使用 Meanwell GSM90B15-P1M 15V@6A、90W 医疗级电源适配器为该器件加电并为12.8V 电池充电。
此电源适配器具有 DC 引脚。 我们只需通过电池充电器的 Vbus 和 GND 引脚将其连接。

由于我们不使用 USB 输入、因此我们应该如何处理电池充电器的 D+和 D-引脚?

在这方面、请给出建议和指导。
谢谢。