This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:用于唤醒的 TS1或 VC0引脚的脉冲宽度

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416987/bq76905-pulse-width-of-ts1-or-vc0-pin-to-wakeup

器件型号:BQ76905

工具与软件:

TS1或 VC0上从 SHUTDOWN 模式唤醒该 IC 的最小脉冲宽度是多少。 唤醒信号的最大振幅是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ferlyn:

    唤醒检测是基于边沿的、因此没有真正的最小宽度。 如果您仍然担心这一点、则>= 1ms 没问题。

    最大幅度将由引脚的绝对最大额定值决定。 对于 TS、它为2.1V、VC0为6V。

    此致、

    Max Verboncoeur