This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430:负电源 PCB 回顾

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416475/lmr51430-negative-supply-pcb-review

器件型号:LMR51430

你(们)好、

我正在尝试使用 LMR51430在 IBB 配置中设计一个-15V 电源。 请参阅随附的原理图和布局。  

在我提交它进行制造之前、是否有任何问题需要解决?

非常感谢任何支持。

e2e.ti.com/.../_2D00_15V_5F00_B_5F00_Layout.pdfe2e.ti.com/.../_2D00_15V_5F00_B_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    下面是一些注释

    1.您需要在 C50两端使用铝电解电容器来抑制输入滤波器

    2.最好在 R16上为前馈电容器留出位置

    3.很难看出 GND-B 网在电感和陶瓷输出电容之间是如何形成的,最好在这里有一个紧密的直接连接。

    我附上了可能有帮助的应用手册。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../1586.snva856a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的反馈。

    我已经附上了新的文档、其中显示在 C50上添加了电解电容器、这是一个可以与前馈电容器结合使用的封装、并调整了布局以使 GND_B 网络中的输出组件彼此更加接近。  

    这看起来要好一点吗?

    e2e.ti.com/.../layout_2D00_v2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、看起来更好。

    请记住、您始终可以为此器件订购 EVM 并针对 IBB 进行配置、从而使您具有更高的置信度。

    谢谢