This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:先前请求的建模结果请求

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415429/tlv733p-request-for-modeling-results-from-previous-request

器件型号:TLV733P

工具与软件:

建议我将获得"TLV733P:特定参数下最小/典型/最大启动时间的请求"中某些建模的结果。  我没有看到任何与建模结果的通信、主题现在已锁定。  是否有可能得到这些结果以便我可以获得合格的器件?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    我花了一些时间才为这个项目设置 Cadence。 我将尝试对其进行仿真、然后可以给您回复。 很抱歉沟通有误。

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    我已要求我们的其中一名 DV 员工进行此项测量。 我们将尽量在下周结束之前向您公布结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    有关仿真结果、请参阅随附的。 我在您的条件下在几个温度点上运行了 Monte Carlo 仿真、因为启动时间与温度有关。 我显示了统计信息以及分布、因为分布并不是完全高斯分布、下面我将根据您的应用温度范围并考虑分布形状为您提供用于计算最小值/典型值/最大值的数据。 另请注意、我使用了1%-99%的非标准启动时间测量值;如果您想要不同的测量值、请告诉我。

     e2e.ti.com/.../TLV733P_5F00_startup_5F00_simulations.pptx

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick 和 Ishaan。

    我会将这些结果报告给我们的客户、并希望他们批准使用该器件。