This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82810:器件查询

Guru**** 2510925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417042/tpsm82810-device-query

器件型号:TPSM82810
主题中讨论的其他器件:TPSM82816

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户对 webench 仿真和所选的默认值有以下查询、您能对此提供帮助吗?  

  1. 为设置模式、Webench 为什么选择了10k? 我假设1.8MHz FCCM 模式指的是数据表中的表8-1 (请在本邮件的末尾附加)。 但是、如应用中所述、1.1V 电源上具有大约104µF 去耦功能、所以33k 不是更好的选择吗?
  2. 选择频率时、为确保遵守最短导通时间、我应该使用什么公式?
    1. 在数据表中、我们计算出 D = Vout/Vin -> D = 3.3/1.1 -> D = 0.33。

fsmax=1/(tonmin * D -> fsmax = 1/(75ns * 0.3)-> fsmax=

这个频率似乎太高了

    1. 当我在第10页的示例设计中应用这些公式时、无法获得2.67MHz。 公式有什么问题吗?
  1. 为什么选择将 MODE/SYNC 连接至高电平、这会强制 PWM、而不管负载条件如何?

此致、S Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S Mathew:

    可以、默认设计适用于具有最小 Cout 的1.8 MHz 频率。  您可以根据需要进行更改、但我不建议这样做。  写入的电容是实际的有效电容、这些电容低于您的标称电容。  您的104uF 标称值可能无法有效地提供60uF 电容。

    采用3.3V 输入电压时、最短导通时间应该没有限制。  最大频率应该非常高。

    公式2中似乎有一个拼写错误。  您可以使用 TPSM82816 D/S 中的示例  它的最短导通时间值不同、但公式是固定的:

    是、MODE/SYNC 默认连接到 VIN。  您可以使用左侧的 ModeSetting 下拉菜单对此进行更改。

    Chris