This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:TPS2549/TPS2546是否支持 Apple 2.4A?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416507/tps2549-does-tps2549-tps2546-support-apple-2-4a

器件型号:TPS2549
主题中讨论的其他器件: TPS2546

工具与软件:

大家好!

TPS2549/TPS2546是否支持 Apple 2.4A?  我们是否有支持 Apple 2.4A 的设备?

非常感谢!

Arabella Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arabella,

    是的、在 TPS2549和 TPS2549数据表中、2.4A 广播支持作为分压器3模式。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户还想知道如何在 TPS2549中使用 Apple 2.4A?

    此致、

    Arabella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arabella,

    两种 DCP 控制解码都将自动开启分频器3。

    将 CTL1和2设置为逻辑高电平将打开 DCP 模式。  CTL3允许客户在2个不同的电流限制之间切换、以支持 DCP 未检测到更高电流状态时需要支持900mA 的情况。