This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:TPS70950DRVR NC 引脚连接

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416058/tps709-tps70950drvr-nc-pin-connection

器件型号:TPS709

工具与软件:

我使用的是 TPS70950DRVR LDO。
我想知道 TPS70950DRVR 终端之间的 NC 终端的处理情况。
此器件有2个 NC 端子。
是否可以通过将2.5的 NC 引脚接地来使用它?
感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    是、可以将 NC 引脚连接到 GND、因为此引脚不会在内部连接到器件内的任何其他位置:

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以、我现在将结束该主题。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。