This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:SYS/PMID

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417128/bq25798-sys-pmid

器件型号:BQ25798

工具与软件:

您好!

我有一个很基本的怀疑。 假设缺少 bq25798充电器 IC 的输入(仅电池模式)。 假设电池已充电、电池是否将其电压输出到 SYS 引脚或 PMID 引脚、以输出到所需的输出系统/负载? 另外、纯电池模式和备用电源模式的区别是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    在仅电池模式下、电池  通过 BATFET 向 SYS 引脚供电。  

    备用电源模式是当 VBUS 电压下降(通常由于适配器拔下)、充电器随后 强制 EN_OTG=1并开始 放电电池以将 VBUS 调节到 VOTG 寄存器设置值。

    此致、

    Jared Baxter