This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:软启动问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, PMP10666, LM5156
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416113/lm5156-q1-soft-start-issue

器件型号:LM5156-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TL431PMP10666LM5156

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我正在设计输出±150V +-60mA 的反激式转换器、虽然整个电路在仿真中运行良好、但软启动功能存在问题。 它在前1ms 内不会被激活(或直到输出电压达到70V)。 当其激活时、它仅在 TL431阴极电压达到20V 之前才起作用。 我使用齐纳二极管钳位至20伏的阴极电压。 软启动功能在没有齐纳二极管的情况下效果更好、但 TL431阴极达到120V、因此我需要使用。 我认为问题是、当电压被钳制时、光耦合器二极管不再正向偏置、并且晶体管侧没有电流、因此补偿引脚电压被拉高。 我使用  LM5156EVM-FLY、PMP10666 和 SNVC240作为参考。 我使用 Excel 文档计算了反馈环路分量值。

提前感谢您提供任何建议!

电路参数:

  • 输入:30V
  • 输出:±150V±60 mA
  • 频率:300kHz
  • 变压器匝数 NP:NS1:NS2 1:4:4
  • 峰值电流限值为2.2A

原理图:

次级侧反馈环路:

输出电压:

TL431基准引脚:

TL431阴极引脚:

LM5156补偿引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mustafe:

    感谢您的咨询。

    请尝试在 SS 和 COMP 引脚之间使用 PNP 晶体管、如下所示:

    另外、您也可以尝试将次级侧软启动电路的电容器增大到大约1u。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz。 感谢您的答复。 在 SS 和 COMP 引脚之间添加晶体管实际上可用作软启动电路。 我移除了光耦合器侧的 SS 网络、但它仍然正常工作。 我不知道为什么  SNVC240和 SNVAA44文档说它不起作用。 也许它能在仿真中工作、但在实际电路上不起作用。 我有点困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mustafa、

    对于反激式转换器、始终建议在 SS 和 COMP 之间采用 PNP 的解决方案。 可以避免、当 FB 为0V 时、器件会在开始时请求最大占空比。 对于 SSR 反激、还建议使用辅助侧软启动电路。 这只会在 Vout 开始上升的最初阶段产生影响。 这就是为什么它也可以与你工作,但它仍然建议. 在实际电路中、您很可能会看到差异。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢您的 讲解。 这就消除了我的困惑。

    祝你度过美好的一天!