This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2587:35V 升压

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2587, LM5157, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416258/lm2587-step-up-of-35v

器件型号:LM2587
主题中讨论的其他器件: LM5157LM5155

工具与软件:

有些年我们正在与 LM2587ADJ 合作、以期实现35V 的升压。

我们希望找到一种更现代的替代方案、这样既能减小输入和输出电容器的容量、又能减小线圈的尺寸。

设计特色:

  • 输入电压为15V 至30V
  • 输出电压为35V
  • 输出电流为3A。 在3A 电流下、脉冲为1A 200微秒  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    LM515x 系列是此应用的最现代替代品。

    与 LM2587一样、LM5157是一款具有集成 FET 的转换器。
    额定输入电压为45V、这在这个设计的技术规格范围内。
    该器件可 在进入过流保护之前支持6.5A 的峰值电感器电流。

    在最坏的情况下(输入电压为15V、输出电流为3A)、可能会有电流超过6.5A 阈值。 如果这是共模、我建议改用具有外部 FET 的控制器。 相应的器件为 LM5155。

    如果您对任一器件还有任何其他问题、敬请告知。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我推荐一个 LM5155评估板来测试我的配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

    是的、每个器件都有 EVM。
    对于 LM5155、我会推荐这家:
    https://www.ti.com/tool/LM5155EVM-BST

    Vout 默认设置为24V、但经过一些小的修改、您可以将输出设置为35V。

    此致、
    Niklas