This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158-Q1:52V/0.6A 升压转换器可闻声音

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416574/lm5158-q1-52v-0-6a-boost-conv-audible-sound

器件型号:LM5158-Q1

工具与软件:

这是之前 E2E 支持的延续

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384756/lm5158-q1-boost-converter?ReplyFilter=Answers&ReplySortBy=Answers&ReplySortOrder=Descending


针对 PoE 产品、 我们使用 PoE 电源以菊花链形式连接所有器件。 我们将使用 LM5158QRTERQ1进行升压并向 PSE 提供52V 电压。 升压电压范围为40V-48V 输入至52V 输出、最大电流为0.5A。 每个器件在输入电压为40V 时消耗~μ A 60mA。  我通过连接3个器件来测试它、以便在40V 输入时消耗最大250mA。 但我遇到了可闻噪声问题、尝试了各种补偿值、但无法完全消除声音。 我的设计已由 TI 审查和认证(在上面的链接中)、在上面的链接中共享了各种波形、但声音仍然存在。

我没有时间将此设计发布到 SOP、我可以在设置中订购和测试此输入和输出电压范围、您是否有 EVM? 或者、您可以使用备选 IC 建议不同的简单解决方案吗?