This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:外部活动电芯平衡。

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416379/bq76952-external-active-cell-balancing

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ78350

工具与软件:

您好!

     我正在根据 BQ76952设计适用于12-15节电池的 BMS 系统、对此没有什么相关疑问:

1. BQ76952是否支持外部主动电池平衡? 如果是、TI 是否有任何可以 与 BQ76952连接以实现主动电池平衡的解决方案或配套芯片?  

2.如果 TI 没有接口 IC 来支持主动电池平衡、 是否可以 将 BQ76952与模拟器件 LTC3300-1连接?

3. BQ76952是否提供精确的电流和电压监测、或者我们是否需要连接专用的监测 IC (例如 BQ78350)?

4. TI 是否提供任何通过折返技术控制充电电流的解决方案?

此致

Naveed S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveed:

    BQ76952仅支持被动平衡。 您可能对以下有源电芯平衡设计指南感兴趣: https://www.ti.com/lit/ug/tidubz7/tidubz7.pdf

    BQ76952可提供精确的电流和电压测量。

    我建议在充电器团队中打开一个新话题、以了解有关充电解决方案的信息。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

             感谢您的及时回复。 我将介绍大家共享的主动电池平衡链接、并联系充电器团队来提供充电解决方案。