This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22960:用作与门?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416052/tps22960-use-as-an-and-gate

器件型号:TPS22960

工具与软件:

 如果 VIN 为0V 且 ON 为3V、该器件将如何运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    如果 ON 为高电平、FET 将保持导通状态、Vout = Vin、在这种情况下将为0V。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 Vin = 1、EN = 0以及当 Vin = 0、EN = 1时、输出阻抗是多少? 数据表 建议、每次 EN=0时、它将通过放电电阻器被强下拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    当 EN 为低电平时、FET 将保持关断。 输出侧 QOD 电阻器也将用于在有 VOUT 时下拉。

    当 EN 为高电平时、 FET 将打开。 外部 QOD 也将被移除、并且 Vout = Vin。  

    此致、
    Arush