This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:关于正电源电压

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415627/lm27762-about-positive-supply-voltage

器件型号:LM27762

工具与软件:

我想知道正电源电压的设置范围。
是否可以将其设置为5V 拼写错误? (由于电阻等因素的变化、是否有可能将其设置为最大5.1V?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaki、

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    我认为可以将正输出电压设置为>5V。 但这将是在规格之外运行的情况。

    另请注意、由于 LDO 的压降电压、输出电压始终小于输入电压。 这意味着 VIN 甚至需要高于5V。 5.5V 的输入电压是允许的最大电压、高于5.8V 的输入电压可能会损坏器件。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    谢谢你。

    此致、

    武内正树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masaki、

    不用客气。

    如果您没有其他问题、请点击 Resolved 以关闭此主题。

    此致、

    Andreas。