This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:低充电电流

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411331/bq25886-low-charging-current

器件型号:BQ25886

工具与软件:

您好!

我在项目中使用了 BQ25886。 当 I 插入 USB 电缆至我的电路板充电电流仅为 ICHG 设定值的%20时、如果启动为从 SYS 到负载电阻器的电流消耗至少持续1秒、则充电电流增加至 ICHG 设定值。 如果停止 SYS 的电流消耗、则充电电流继续没有问题。 如果 USB 电缆重新插接、然后再次为电流充电、则为 ICHG 设定值的%20。 为什么 IC 无法 提供%100 ICHG 设定值。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供以下信息?

    1. 充电器工作条件、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS。
    2. 寄存器读数。 寄存器读数有助于了解充电运行状态和故障条件(如果有)。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、Ning T、

    代替1。 我将测量这些值并通知您

    对于2。 该器件是 BQ25886 是否有要读取的寄存器? 我知道这个器件是独立的、没有 I2C 通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件是独立充电器、没有 I2C 通信。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning、您好!

    我的测量值已附加

    在插入 USB 充电器后
    SYS 电流7 mA
    SYS 电压7.35V
    输入电压4.93V
    输入电流330 mA
    电池 电压7.25V
    电池 充电电流180 mA

    在 SYS 上的电流消耗之后
    SYS 电流100 mA
    SYS 电压7.51V
    输入电压4.65V
    输入电流1750 mA
    电池 电压7.46 V
    电池 充电电流860 mA

    之后、SYS 的电流消耗减小
    SYS 电流7 mA
    SYS 电压7.56V
    输入电压4.66V
    输入电流1720 mA
    电池 电压7.51 V
    电池 充电电流920 mA

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将检查并尽快回复您。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的目标 ICHG 值是多少?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning、您好!

    我发现问题、BAT 引脚的电容器安装错误。 电容器应至少为10uF、但安装的电容器为10nF。 当我更改该电容器时、一切都正常。 感谢您的关注。

    BR