This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1054:TI 针对 ADI LT1054IS8#TRPBF 的直接替代产品选项

Guru**** 2508975 points
Other Parts Discussed in Thread: LT1054, LM2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415521/lt1054-ti-drop-in-replacement-options-for-adi-lt1054is8-trpbf

部件号:LT1054
主题中讨论的其他器件:LM2660

工具与软件:

嘿、电源管理团队、

我有一位客户正在寻找 ADI LT1054IS8#TRPBF 的直接替代产品、根据 TI BOM 交叉工具、可以看到 TI LT1054IP 是 LT1054IS8的 P2P 替代产品 、但采用不同的封装(8引脚 PDIP 与8引脚 SOIC)。

我可以看到  LM2660中有 LT1054的较新版本、该版本采用8引脚 SOIC 封装、该器件的实际引脚排列看起来非常相似。 您能否帮助确认 LM2660MX/NOPB 是否适合 LT1054IS8#TRPBF 的直接替代器件? 一些引脚定义略有不同、因此预计不会直接插入、但我只想与您的专家进行确认。

-Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高无光泽  

    感谢您的咨询。 我将在下周研究和反馈。 感谢您的耐心等待  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的 Nini、期待您的反馈!

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt G ü、

    LT1054是一款具有 VFB 引脚的稳压器。 虽然您可以看到 LM2660是倍频器或逆变器、但相应的引脚为 LV、正常连接到 GND。 封装不同。 顺便说一下、输入输出电压和负载是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的回复尼尼!

    我这边有几条评论:

    • 根据您的回复、好像 TI BOM 交叉工具错误地报告 TI LT1054IP 作为 ADI LT1054IS8的 P2P 替代产品 ;您能否与您的团队合作更新此差异?
    • 另外、 ADI LT1054IS8好像没有 TI P2P 替代产品、因此我会相应地通知客户。
    • 我不确定输入电压和负载规格要求是多少;此练习纯粹是为了寻找 ADI LT1054IS8#TRPBF 的直接替代方案

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    抱歉、没有合适的器件可替换。 关于交叉工具、我会向团队反馈以进行更新。