This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:使用使能引脚

Guru**** 2770875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2491, TPS1663, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415969/tps2491-using-enable-pin

器件型号:TPS2491
主题中讨论的其他器件: TPS1663TPS2663

工具与软件:

我在一个应用中希望软启动能够应对较大的容性负载。 我不确定哪一款热插拔控制器、电子保险丝 或高侧开关是 适合我的应用的最佳解决方案。

当输入电源被连接时、负载被断开。 稍后将启用模块输出(实际上是 h 桥驱动器级)并连接负载。 H 桥下游可能会有一个大容性负载。

输入电压范围为12 - 25V。连接负载时的输出电流最大为2.5A 或5A (我想同时考虑这两者)。

TPS2491看起来很有趣、设计计算器建议它可以将我选择的 MOSFET 保留在 SOA 中。

我的问题是、如果热插拔控制器最初保持禁用状态、它是否会按预期工作。 即、使用 H 桥为模块加电、从而禁用负载。  然后、稍后、启用 H 桥并启用热插拔控制器。 这是否足够接近"热插拔"操作才能正常工作?

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您联系 E2E。

    您可以在连接负载时从 EN 启用控制器。

    可查看 具有集成 FET 的 TPS2663/TPS1663智能电子保险丝。

    它具有可用于启用电子保险丝的 UVLO 引脚。

    谢谢  

    Amrit