This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:SN1701022 ASKIP 或 BSKIP 引脚

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414513/tps53659-sn1701022-askip-or-bskip-pin

器件型号:TPS53659

工具与软件:

团队成员、您好!

在 SN1701022控制器的引脚 ASKIP 或 BSKIP 处、是需要上拉还是下拉并将该引脚连接到功率级?

如果此引脚在电路板上保持为 NC (无连接)、是否会导致任何问题?

谢谢!

Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它可以是 NC、不会导致问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、得到了、引脚可以保持为 NC。

    感谢您的答复。

    谢谢、此致、

    Siddhi