This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561:电子保险丝 TPS2561、TPS25980是否可以阻断反向电流?

Guru**** 2812755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2561, TPS25980, TPS25946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416384/tps2561-can-efuse-tps2561-tps25980-block-the-reverse-current

器件型号:TPS2561
Thread 中讨论的其他器件: TPS25980TPS25946

工具与软件:

我想知道电子保险丝 TPS2561是否可以阻止反向电流从 OUT 变为 IN。 阻塞 MOS 或二极管似乎未根据数据表实现。 TPS25980会怎样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    否、TPS25980无法阻断反向电流。 我会推荐使用 TPS25946/7/8系列来实现反向电流阻断电子保险丝、具体取决于要求(双向、RCB 控制或常开 RCB)  

    此致、
    Arush