This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:有关数据表中热敏电阻 RT1和 RT2计算的问题

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25887
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415546/bq25887-question-regarding-the-calculation-of-rt1-and-rt2-for-the-thermistor-in-the-data-sheet

器件型号:BQ25887

工具与软件:

嗨、

我在数据表第23页对热敏电阻分压器的电阻计算有疑问。 用于 V_T1至 V_T5的值对我来说似乎不确定。
在第9页上的芯片电气特性表中、这些特性以 REGN 电压的百分比形式给出。 不过、当我计算这些值时、所得到的值与数据表第23页计算中似乎使用的值完全不同。 如果我使用表中的值、则会得到电阻器 RT1和 RT2的负值/不正确的值。 我在帖子的末尾附上了相应的计算结果。

我的问题如下:
1.如何从第23页的计算中获得 V_T1和 V_T5的值?
2.如果我已从表中正确解释 V_T1和 V_T5的值、为什么 RT1和 RT2会获得负值?

如果我在数据表中的计算中犯了错误或做出了错误解释、我也很高兴收到这方面的澄清:)

此致、Christian。

e2e.ti.com/.../5873.Calculations.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Christian:

    1.请参阅 VT1和 VT5的 d/s 第9页上的 JEITA 热敏电阻比较器(升压模式)。

    2.有关 RT1和 RT2 计算工具、请参阅 www.ti.com/.../slurax7以了解 BQ2589x 计算器工具。 虽然它是为 BQ2589x 开发的、但原理类似、只需稍作更改即可用于 BQ2588x。

    3. d/s 以 103AT NTC 为例。  

      RT1和 RT2公式对其他类型的热敏电阻有效。

    5. 如果 RT1或 RT2为负值、则热敏电阻无法正常工作、请尝试另一个热敏电阻。  

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning、您好!
    感谢您的详细答复。 我再次检查了各个要点、但不幸的是、这并没有为我的问题找到解决方案。  我没有在博文中直接说明、因此我要使用的数据表是版本:SLUSD89B - 2019年2月- BQ25887的2019年11月修订


    到相应的点:
    在我得出负值的计算中、我采用了第9页数据表中的 VT1和 VT2值。 对于 V_REGN、我假设数据表中指定的值为4.8伏。

    2. Excel 文件中使用的公式与 BQ25887数据表中的公式大不相同。 我比较了随附图像中的两种公式。 特别是、交换 minuend 和 subtrahend 会使符号在计算过程中发生变化。 此外、在 Excel 工作表中、结果随 V_REF 进行缩放。 从正值出现的情况判断、数据表中的公式似乎是错误的?

    3.我也在 NTC 使用103。 为更加精确、我仅 直接使用 BQ25887产品说明书中的值进行计算、而无需任何外部参考。

    4、感谢您提供的信息。 这对于进一步的实施过程非常重要!

    5、感谢您的讲解,这对于进一步实施也很重要。 但是、由于我仅使用 BQ25887数据表中使用的热敏电阻值(如3所述)或直接从数据表中获取的一般值、因此这不应在此处适用。

    我希望我能够确切地阐明我的问题所在。
    再次感谢您的帮助!

    编辑:
    Excel 工作表中 RT2公式中的 V_REF 换算系数似乎被完全截断、这在我看来意味着 V_REF 对 RT2的结果没有影响。 然而,主要的区别仍然是交换的组成部分的差异。 另一方面、对于 RT1、V_REF 根据公式仍然相关、并因此与数据表中针对 RT1的公式不同。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VREF 会在您提到过的公式中被抵消。 VREGN 不会影响 RT1和 RT2值。

    谢谢!

    宁。