This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55287-Q1:适用于 ADAS 应用的电源部分

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552892-Q1, TPS55340-Q1, TPS55287-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415872/tps55287-q1-power-supply-part-for-adas-application

器件型号:TPS55287-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS55340-Q1、TPS552892-Q1

工具与软件:

在我们的项目电源部分要求之一中、输入电压为6–36V、输出电压为12V、负载为2A。 为此、我们需要一个合适的降压/升压转换器。 根据我们的分析、我们确定了以下两个部分:
 TPS55340-Q1 SEPIC
 2. TPS55287-Q1降压-升压
您能为我们在汽车 和功能安全使能类别中的要求提供以下最佳器件吗?
另外、如果有任何适用于降压/升压和 SEPIC 的比较表、请提供该链接。
您也可以推荐其他器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    感谢您的咨询。

    从运行条件来看、TPS552892-Q1 (没有 I2C)更适合与8A 平均电感器电流限值一同使用。 降压/升压解决方案效率更高、外部元件更少且解决方案尺寸更小、因此推荐使用更多。

    降压/升压

    SEPIC

    外部 MOS

    不适用

    1件

    外部 二极管

    不适用

    1件

    外部 主要参数

    1件

    2件

    外部 串联电容器

    不适用

    1件

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您能否提供 Sepic 和 buckboost 的成本 BOM 比较  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    成本受所选器件和供应商报价的高度影响、请联系您的帐户 FAE 和销售人员以获取价格信息。

    BRS、

    布莱斯