This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC79L:需要器件型号来进行+12V 到-12V 的转换

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54531, THS4001, TPS56837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414441/mc79l-in-need-of-part-number-for-12v-to--12v-conversion

器件型号:MC79L
主题中讨论的其他器件:THS4001TPS56837、TPS54531

工具与软件:

对于将正12V 电压转换为负12V 的电压、我们不确定要使用哪种类型的 IC /芯片。
因此、提出一些解决方案。
 
请提供此转换版本可用的任何器件型号
+12V 至-12V 转换、
额定电流:2A
 
我们将为此-12V 作为运算放大器(THS4001)-VS 引脚的输入。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅 TPS56837或 TPS54531。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS56837或 TPS54531是降压转换器。 但我需要的是+12V 至-12V 的电压。 在输入端使用+12V 的情况下、我需要输出端使用-12V 的电压。 请为此规格建议器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS56837或 TPS54531是 降压转换器。 但我需要的是+12V 至-12V 的电压。 在输入端为+12V 的情况下、我需要输出端为-12V、额定电流为1A。 请为此规格建议器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看该 https://www.ti.com.cn/cn/lit/ta /sszt714/sszt714/sszt714.pdf