This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1:在 LM5171评估板上启用 FBLV 放电监控

Guru**** 2535770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415100/lm5171-q1-enabling-fblv-monitoring-for-discharge-on-lm5171-evaluation-board

器件型号:LM5171-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5171

工具与软件:

您好!

我打算使用 LM5171来控制锂离子电池的充电和放电、目前正在通过评估板测试芯片的功能。 为了通过 VSET 引脚控制输出电压、我移除了 R46并将外部电压源连接到 J37、这样便可以设置 VSET。 对于电流控制、我要向 J43施加电压、同时使 J42短接、并在位置1和2之间连接 J36。

在充电模式下、我可以在芯片监测 FBLV 引脚时成功实现恒流/恒压(CCCV)调节。 但是、在放电期间、我无法保持 CCCV 控制。 当我将 ISET 设置为低于1V、并且电流开始反向流动时、芯片开始监测 FBHV 电压。 我的目标是让芯片监控充电和放电模式下的 FBLV 电压。

您能否建议对评估板进行哪些修改才能在放电期间启用 FBLV 监控?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    很高兴知道 CCCV 在充电模式下能够很好地工作。

    您是否 在升压模式下将 DIR 配置为低电平? 在本例中、将选择 FBHV 放大器。

    请 选择 FPWM 以允许反向电流。 与充电模式相比、您无需更改任何其他内容。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您的快速响应。 FPWM 模式已经被选择。 根据用户指南、在 FPWM 模式下、改变 ISET 电压可自动翻转方向、因此 J28保持连接在位置1和2。 是否应该移除跳线、并且方向仅由 ISET 电压控制? FBLV 反馈是否会在充电和放电方向上使用?

    此致、
    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    J28应连接1、2 (降压模式)、并且仅改变 ISET 来改变电流方向。

    EVM 用户指南中的图4-14 ISET 跟踪中显示了类似的波形。

    当 DIR =降压模式时、始终选择 FBLV。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    很遗憾、在放电过程中仍然会遇到同样的问题。 VSET 似乎被忽略、并且直流/直流转换器会继续提供恒定电流、直到电芯完全放电。 DIR 保持在降压模式。 你有什么其他建议吗?

    此致、
    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    您能否共享一些波形、例如 DIR、ISET、VSET、电感器电流?

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    我目前没有波形、但 DIR 引脚始终为5V、并且 VSET 和 ISET 均由外部电源设置。 从我的测试中可以看出 FBLV 似乎只向上调节、这就是为什么 CV 模式在充电期间有效而不能放电的原因。 虽然 ISET 在两个方向上工作、但 VSET 仅在 VLV 达到 VSET 时限制充电期间的电流。 是否可以将 FBLV 配置为也向下调节、以便在 LV 侧 达到 VSET 时限制放电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    我不明白放电时环路不工作的任何原因。

    请注意、 J43是正电压钳位。

    此致、

    Feng