This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146:通过 I2C 设置 USB3.0 TX EQ

Guru**** 2504685 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412341/tusb1146-usb3-0-tx-eq-setting-via-i2c

器件型号:TUSB1146

工具与软件:

尊敬的 Expert:

如果 TX[1:2]P/N(下行端口)在配置为 USB3.0 TX 时支持 I2C 手动调整 TX 强调,一个关键问题需要您的帮助来确认。

谢谢

Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Han

    否、 下游路径始终在线性转接驱动器模式下运行、因此 TX1和 TX2没有摆幅或加重控制。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的确认。 您能否帮助解答客户提出的以下问题?  

    参考数据表的图34、建议该电容值在297nf 至363nf 范围内。

    当 TX2P/N 和 RX2P/N 配置为 DP 端口时、我检查了 DP 规范、交流电容器的建议值在75nf 至265nf 范围内、我找不到同时满足 DP 和数据表要求的值、因此 CAC-USB2仅是 USB 端口?  

    客户担心、当 RX2P/N 或 RX1P/N 配置为 DP 端口的一部分时、CAC (330nF)是否会影响 DP 合规性测试、因为交流电容应在 DP 规范定义的75nf 至265nf 范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Han

    但对于 Type-C 上的 DP 交替模式、灌电流端或器件侧将会有一个电容器、如下所示。

    灌电流或器件侧的电容器将为100nF 或220nF。

    当一侧为330nF、另一侧为100nF 或220nF 时、总电容 = 1/(1/330 + 1/100)= 76nF。 220nF 会使总电容提高一点、但100nF 和200nF 都将确保电容符合 DP 规格要求。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    客户表示合规性测试应在 Type-C 连接器处接收信号? 请帮助再次确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    David 在旅行中、因此我将为您提供支持。 合规性测试看到来自 Type-C 连接器的信号、这是正确的。 运行合规性测试时、您将使用分线装置将 TX1/2和 RX1/2线路连接到运行测试的示波器:

    为了符合 USB TX 标准、您只需将一个 TX 对连接到示波器。

    为了满足 DP 合规性、您需要将所有四个 TX/RX 对连接到示波器以及 AUX/SBU 线。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    感谢您的支持。 但客户关心的实际上是 TUSB1146两侧的交流电容。 电容值是否过大或过小、超出 PD 规格。 您能仔细核对一下吗?  

    谢谢

    Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    TUSB1146的两侧均允许有电容器。 1146的每一侧应单独处理,而不是一行。 这意味着在实际的系统应用中、只要您满足以下条件即可:

    • TUSB1146与 DP 源端之间的电容器处于 DP 规格(75nF - 265nF)范围内
    • TUSB1146与 USB-C 连接器之间的电容器处于 USB-C/DP 交替模式规格范围内
      • TX1/TX2线路(建议100nF - 220nF)
      • RX1/RX2线路(建议330nF)

    我看到您的问题是、在对 USB-C 端口执行合规性测试时、RX1/RX2电容器过大。 我相信、鉴于我们为 Type-C 应用推荐这些电容器值、合规性测试是可以的、但我 的高级同事周一回到办公室时肯定会跟他联系。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    我向我们的系统工程师跟进了这一问题。 应执行 USB-C DP 交替模式合规性测试、该测试会影响 RX 线路上的330nF 电容器。 正如您提到的、RX 线路上的电容器必须介于 297nf 和363nf 之间。

    如果您正在运行 USB-C DP 交替模式合规性测试、则这些电容器应该没有问题。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    非常感谢您的清晰解释。 非常有帮助。

    谢谢

    Han