This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38025:关于短路测试和如何选择电感器 Sat cusrrrent.

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR38025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416411/lmr38025-about-short-circuit-test-and-how-choose-inductor-sat-cusrrent

器件型号:LMR38025

工具与软件:

嗨、团队:

出于一些考虑、我们选择 LMR38025/15来设计 HV 降压转换器。

如果 Vo=12V Io=0.2A、 我可以选择一个 SAT 电流0.5A 电感器进行设计吗? 客户将测试短路测试。

由于 ILIM 位于内部、因此我们无法修改它。 我认为这种设计会损坏 IC。

您能提供一些建议吗?  谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您希望选择饱和电流大于器件峰值电流限值的电感器。 如果您选择标称值、则没有问题。  

    谢谢!

    Richard