This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM53604:关于 TPSM53604的 DNC 引脚

Guru**** 2507325 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM53604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412578/tpsm53604-regarding-the-dnc-pins-of-tpsm53604

器件型号:TPSM53604

工具与软件:

我对 TPSM53604的 DNC 引脚有疑问。 在电路板组装期间、将 DNC 引脚4和5连接到 GND。 目前、输出与设定电压相同、但这是否存在任何潜在的问题? 数据表提到这些引脚连接到内部电路并且必须保持未连接状态。 将它们连接到 GND 是否会导致任何故障?
如果发生故障、故障模式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如数据表中所述、您需要将这些引脚保持未连接状态。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这可以在数据表中说明、
    是否可以在连接错误的情况下告诉我们故障模式? 很难将其取消连接、因为它已安装在电路板上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我会询问应用工程师、并尽快与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们已经审查了器件与团队的内部连接。

    标记 DNC 的引脚意外接地 不应导致运行出现问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与您的团队检查器件的内部连接。 我们感谢您确认、将标有 DNC 的引脚意外接地不会影响运行。

    此致、