This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:需要紧急帮助:无输出电压/Vdd 引脚电压波动/无栅极输出

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413969/ucc28742-urgent-assistance-needed-no-output-voltage-vdd-pin-voltage-fluctuations-no-gate-output

器件型号:UCC28742

工具与软件:

问题总结:

尽管我构建了多个原型、但我仍然会遇到电源设计方面的问题。 主要挑战是:

 

  1. 无输出电压: 电源无法生成预期的1000Vdc 输出。
  2. VDD 引脚波动: UCC28742 IC 上的 VDD 引脚电压不稳定、在9V 和20V 之间波动。
  3. 无栅极输出: IC 驱动引脚处的栅极输出缺失。
  4. 170Vdc (Vdc)引脚: 即使移除输入电源、Vdc 引脚上的170Vdc 仍然存在。

 注意:在随附的原理图中、输出电容器 C2已与 D3串联放置。 在原型测试过程中、原理图错误已得到解决、但仍未观察到输出。  

设计详细信息:

 e2e.ti.com/.../85to265VInput_5F00_1000VFlybackConverterDesign.pdfe2e.ti.com/.../85to265VInputto100VOUT_5F00_reference-design.pdf第一级反激转换器:

输入电压:85-265VAC

输出电压:1000Vdc

输出功率:10W

 

第2级电压乘法器:

输入电压:1000VPulsing DC

输入电流:10mA

输出电压:20KVDC

输出电流:0.5mA

 

R e2e.ti.com/.../120Vto1000VFlybackConverterV1.0.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电路中的 D2看起来与 Webench 中的连接方式不同。 您能解释一下为什么 D2连接不一样吗? J2和 J3是转换器输出吗? 您的 D2连接无法产生直流输出。 请检查并澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否说明一下 D2是指次级侧的整流二极管?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TI 设计中、标识符为 D2、但在我的原理图设计中、标识符为 D3位于次级侧整流二极管上。 我还想澄清的是、我已经通过将 C2电容与 D3串联来校正次级侧的 C2电容、从而在 TP6端子上获得恒定的1000VDC。 但仍然无法生成任何输出。 C3上 UCC28742 / TP11的 VDD 引脚上的电压变化范围为9V 至21V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供更正后的原理图和完整图、以显示 D2和 D3以及整个电路。 您之前提供的原理图没有 D3、因此我不了解 D3在哪里以及如何连接到电路。 如果您只展示您设计的一部分、我将无法提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是更新后的原理图设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    U1引脚1、4、6、带有"x"。 "x"是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供 U1 VDD 引脚波形。