This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732:UCC21732栅极驱动器、用于控制全桥逆变器

Guru**** 2812805 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416439/ucc21732-ucc21732-gate-driver-to-control-a-full-bridge-inverter

器件型号:UCC21732

工具与软件:

专家们、您好!

我试图将一个栅极驱动器用于一个桥臂(一个高侧和一个低侧 MOSFET)、将另一个栅极驱动器用于第二个桥臂(一个高侧和一个低侧 MOSFET)。 但我意识到 UCC21732是一款单通道栅极驱动器、这意味着它可以同时驱动一个 MOSFET (高侧或低侧)。  

好的、 我正在考虑使用 UCC21732栅极驱动器来控制全桥逆变器。 鉴于 UCC21732是单通道栅极驱动器、它适合该应用吗? 如果没有、是否有其他替代配置或额外元件可用于减少所需栅极驱动器的数量、同时仍然实现对全桥逆变器的可靠控制?

此致、
Biruk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biruk:

    感谢您关注 UCC21732。 您会注意到这是一款单通道栅极驱动器、对于全桥逆变器、您需要用到其中4个驱动器。 使用单通道驱动器时没有其他选项。

    但是、如果您需要控制桥臂中的2个 FET (高侧和低侧)、我们有双通道隔离式栅极驱动器

    谢谢

    SASI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sasi、

    感谢您的快速回复。

    1.您的意思是不可能将 UCC21732栅极驱动器并联用于全桥逆变器?

    2.您能告诉我等效于 UCC21732的双通道栅极驱动器吗?


    ~Biruk


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biruk:

    您能否分享您的应用要求、您是否需要在双通道驱动器中实现所有 UCC21732器件功能? (目前 我们当前的双通道驱动器没有10A 驱动强度、也没有 DESAT/ CLMP 等高级特性。

    如果需要所有此类功能、那么您只需要规划单通道驱动器、并且 每个桥臂需要1个用于 HS、1个用于 LS。 希望它能解释一下。

    您可以使用 UCC21732来实现并联运行、但不确定您在全桥中是如何规划的。