This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6B24EVM-2V0:在测试 TPSM8D6B24时、瞬态响应过冲非常大。 我应该如何调整它?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6C24, TPSM8D6B24, TPSM8D6B24EVM-2V0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416192/tpsm8d6b24evm-2v0-when-testing-tpsm8d6b24-the-transient-response-overshoot-is-very-large-how-should-i-adjust-it

器件型号:TPSM8D6B24EVM-2V0
主题中讨论的其他器件:TPSM8D6B24、TPSM8D6C24

工具与软件:

测试 TPSM8D6B24时、瞬态响应过冲非常大。 我应该如何调整它?e2e.ti.com/.../TPSM8D6B24_AC770160CD54945E_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    首先、TPSM8D6B24是额定电流为25A 的转换器、测试标签显示1A 至30A 至1A。  对于30A 输出、应使用 TPSM8D6C24转换器、或者可以将 TPSM8D6B24的双通道连接到两相设计中、每个相位支持1/2的负载电流。

    输出电压过冲通常由电感器中存储的多余能量决定、它必须通过以0%占空比运行转换器来放电。  这会产生过冲电压:

    ΔIout^2 x L/ (输出电压 x 输出电压)  

    TPSM8D6B24的内部电感器为470nH

    对于30A 至1A 瞬态、 Δ ΔIout 为29A

    TPSM8D6B24EVM-2V0的 COUT 为1571μF

    对于 Vout = 0.8V、这会产生314mV 的输出电压过冲。  

    要在 Vout = 0.8V 时实现较低的输出电压过冲、您将需要以下选项之一

    额外的输出电压电容 (添加输出电容时、VLOOP 增益可以从4倍增加到8倍(参阅下文)

    将 TPSM8D6B24配置为两相配置(每个相位以一半的电流运行、 每个电感器的电流为 ΔIout μ A、则为一半)

    切换到使用220nH 电感器的 TPSM8D6C24

    当输出电压增大且由 VOUT_SCALE_LOOP 编程的内部分压器从0.5更改为0.25和0.125时、环路增益由反馈分压器降低、导致输出电压大幅变化。  通过 MSEL1引脚编程更改 VLOOP 选择可随频率发生变化。

    对于550kHz、ILOOP = 4、VLOOP = 8可通过 TI FUSION GUI 进行 PMBus 编程或根据您是测试评估模块的通道 A 还是通道 B (从14.7kΩ 到17.8kΩ)更改 R24或 R35来选择

    负载增加响应期间较高输出电压的过冲是不寻常的、表明评估模块输出和负载之间可能存在过大的电感、例如将评估模块与电子负载连接的导线较长、而将遥感连接到负载的导线在此电感之后。  这种过大的电感可能会在该电感之前导致 EVM 的输出发生显著过冲、因为转换器尝试克服该电感上的压降、在电感上的压降下降时过冲调节点、然后恢复。

    确保被测电路板和示波器之间只有1个接地连接。

    确保没有其他"接地"接地连接到被测电路板

    如果使用遥感测试点将评估板连接到电子负载、请使用较短而重的线规将评估板连接到电子负载、从而更大限度地降低外部电感。  或者将遥感连接到评估板的输出端子、在其中连接示波器探头。