This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:有关 TPS6521903和 USB0配置的查询

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416364/tps65219-inquiry-regarding-tps6521903-and-usb0-configuration

器件型号:TPS65219

工具与软件:

尊敬的 专家:

 在我们的系统中、我们添加一个外部 MCU 来启动 TPS6521903、因此我们想要禁用 FSD 并配置 EN/PB 功能。 如果再次打开系统、设置是否会刷新?

在我们的系统中、USB0将仅在 DFU 或 UFP 模式下运行。 如果我们将 USB0_VBUS 直接连接到 5V 系统、是否会出现问题?

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

木本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    对于第二点的修正、很抱歉;它应该是 DFU 和 DFP 模式。

    此致、

    木本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、伍迪。

    TPS65219 03. 默认情况下、将 EN/PB/VSENSE 引脚配置为"Push-Button"且 FSD 处于启用状态。 该配置防止客户在执行上电序列之前写入 NVM/寄存器。

    为什么要禁用 FSD? 您希望使用什么信号来触发 PMIC 中的上电序列?

     在 TPS65219上禁用 FSD 的唯一方法 03. 等待 PMIC 完成上电序列(活动状态)、更改"PU_ON_FSD"寄存器字段并将0x0A 写入地址0x34。 最后一条命令将新的寄存器设置保存到 NVM 存储器中。  

    谢谢!

    Brenda