This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138128A:UCD3138

Guru**** 2766575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138128A, PMP40586, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415083/ucd3138128a-ucd3138

器件型号:UCD3138128A
主题中讨论的其他器件:UCD3138PMP40586UCC29002

工具与软件:

早上好

正如您所建议的、我订购了两个 PMP40586型电路板以开始研究我的项目、如主题"UCD3138128A:UCD3138"中所示。

除了低电压部分所需的所有硬件修改外、我想了解如何使用"DPWMA0、SYNC、TCAP"引脚并联两个电路板。

是否有涵盖此主题的应用手册或其他材料?

此致

Gianluca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gianluca:

    链接上一个线程: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399822/ucd3138128a-ucd3138 

    PMP40586控制原理图显示了 ISHARE 电路。 ISHARE 看起来连接到 AD02引脚和 PWM0引脚。  

    PMP40586主要使用现有的 UCD3138FW_LLC 代码。 在 ADC 初始化(init_ADC12)中、AD02被初始化为 ISHARE 引脚。 PWM0引脚也用于 ISHARE 控制。  

    您可以查看 standard_interrupt.c  void handle_current_sharing_master_slave (void)  以查看 UCD 如何处理电流共享。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    感谢您的答复、但我还有几个问题要问您。

    第一个主题是关于 ISHARE 信号。 我看到这个信号连接到板上的 J5连接器、但是我应该将它连接到从板上的哪个引脚? 另一个问题、

    我阅读了一篇文章"如何将两个直流/直流转换器与数字控制器并联"(slyt748)、其中提到了如何实现交错和

    需要使用主板上的 DPWM0A、PWM0和 GPIOx 引脚以及从板上的 GPIOx、TCAP 和 SYNC 引脚(图1)。

    我的问题是:这些引脚可以简单地相互连接、或者电路板上是否需要其他硬件?

    非常感谢。

    Gianluca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gianluca:

    您还可以使用相同的 ISHARE 信号引脚。 可将 ISHARE 信号引脚视为负载共享控制器(如 UCC29002)上的 LS 引脚。 您可以在 UCC29002数据表第一页上找到 UCC29002的应用图。

    与 LS 引脚一样、您需要在并联电源上根据需要将 ISHARE 引脚连接到尽可能多的其他 ISHARE 引脚。 如数据表第7页的方框图所示、UCC29002使用其 LS 引脚通过模拟元件来平衡所有并联电源之间的负载。 我在上面分享的 UCD 代码基本上采用了相同的方框图、但使用的是固件。

    如何将两个直流/直流转换器与数字控制器并联 》(slyt748)适用于 PSFB 电源和同步 DPWM。  本文还介绍了如何使用无源压降电流检测、而不是通过电流共享(LS)总线实现有源电流共享。 PMP40586使用 有源电流共享方法 .  

    有源电流 ⇒非常不同、并且不使用控制器的目标配置(TI 不再喜欢使用"主/从"术语)。 我会首先尝试了解 UCC29002模拟负载共享控制器是如何工作的、然后看看 UCD 代码是如何通过固件实现负载共享的。 UCC29002方框图是一个很好的起点。

    此致、

    Jonathan Wong