This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:功率耗散计算

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, TPS546D24AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416691/tps546d24a-power-dissipation-calculation

器件型号:TPS546D24A

工具与软件:

大家好、团队成员:

我在设计中使用 TPS546D24A、以下是详细信息。

平均分量  = 12V (标称值)

VOUT 测试点  = 3.32V (标称值)

Iout  = 24A (最大值)(每相)

相位数:  4.

主要参数 :0.56uH (XAL1030-561)

开关频率 :550KHz

1.我想计算器件的功耗。 是否有任何工具/Excel 可用于计算此器件的功耗? 我看到一些信息无法用于计算 MOSFET 损耗。

2.您可以帮助获得上述 配置中该器件的确切效率详情吗?  

3.根据数据表、器件的建议结温和绝对结温均指定为150°C。 通常、建议值小于绝对最大规格。 请您再次确认建议的结温规格?

-此致,

Santhana Krishnan T L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1. 我想计算器件的功率耗散。 是否有任何工具/Excel 可用于计算此器件的功耗? 我看到一些信息无法用于计算 MOSFET 损耗。

    TI 的 Webench 计算器工具包括效率和器件功耗估算器。

    Unknown 说:
    2. 您可以帮助获取上述 配置中器件确切效率的详细信息吗?  [报价]

    最终效率取决于一系列外部因素(包括布局和布线损耗)、因此我们无法提供"确切的效率细节、但 Webench 工具可以根据 TPS546D24AEVM PCB 设计中的布线损耗提供良好的估算

    Unknown 说:
    3. 根据数据表、器件的建议结温和绝对结温均指定为150°C。 通常、建议值小于绝对最大规格。 请您再次确认建议的结温规格吗?

    建议的工作结温范围为-40°C 至+150°C。  电气特性表中的电气参数是在该工作温度范围内指定的、除非另有说明。

    在结温超过150°C 的情况下运行器件可能会降低器件的性能和可靠性、这也是绝对最大芯片温度范围。

    [/quote]